This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066EVM:如何在寄存器数据中指定特定的输出电压?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859512/lmp92066evm-how-do-i-specify-a-specific-output-voltage-in-the-register-data

器件型号:LMP92066EVM

我知道、对于寄存器数据、输入二进制数、写入数据是十六进制等效值。 但似乎我被限制在1F、.3125V-4.687V。 如果我希望电压值精确到2.3V、该怎么办? 最接近的是十六进制数"7"、值为2.1875。 我仍在尝试熟悉此器件、因此如果它很简单、我只是看不到它、我很抱歉。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reem:

    请务必注意、该器件具有12位 DAC、但仅具有8位寄存器。  因此、需要两个寄存器来存储12位值。  一个寄存器存储高4位(DAC0M)、另一个寄存器存储低8位(DAC0L)

    表12描述了手动对 DAC 值进行过写操作的步骤。

    这是否有帮助?

    谢谢、

    Paul