Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM
我们使用的是 ADC12DJ3200EVM、该 EVM 已通过旁路板载平衡-非平衡变压器针对差分输入进行了修改。 如果我们要终止其中一个差分输入并将零偏移正弦信号发送到另一个输入、差分信号的变化共模电压将如何影响 ADC 的性能? 如果我们将正弦波保持在200Vpp 以下、则共模电压永远不会超出-50mV 至100mV 的指定范围。 如果我们超过此指定的共模电压范围、会发生什么情况?
谢谢、
Alex