This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278的应用电路

Guru**** 2526230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK, OPA2350, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858147/ads1278-application-circuit-of-ads1278

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: OPA2350REF5025THS4521

您好!  

有人可以为我提供有关 ADS1278应用电路设计的帮助吗?

我只需要具有同步数据采集所需组件的电路图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N高达、

    ADS1278EVM-PDK 用户指南显示了一个示例电路。  此设计将 REF5025 + OPA2350用于参考电路、将 THS4521用于输入驱动器。

    您提到了同步数据采集;您的系统中是否需要8个以上的通道?  如果不是、ADS1278中的每个 ADC 始终相互同步。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的快速响应。 实际上、我想获取16通道同步数据、例如、在菊花链中使用两个 ADS1278。 请问在哪里可以找到该电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N高达、

    我不知道参考设计、但数据表中概述了详细信息。

    您可以使用 SPI 以菊花链形式连接两个 ADS1278、总共有16个通道。  请注意、由于最大 SCLK 频率等于 FCLK、每个通道的最大输出数据速率将受到限制。  对于 SPI、FCLKmax=27MHz。

    在高分辨率模式下运行数据转换器会将每个通道的最大数据速率限制为52.734Ksps。  数据表中的图81显示了必要的连接。  SYNC、SCLK 和 CLK 将由两个器件共享、主机 MCU 将监控 DRDY 线路、当它发出脉冲时、您可以在一个 SPI 帧中传输所有16个通道。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。