This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS131E08:设置 C 代码

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859551/ccs-ads131e08-setup-c-code

器件型号:ADS131E08

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

在  CCS 中配置 ADS131E08时、我需要一个示例 C 代码。 有人可以帮帮我吗?  

谢谢你。 此致、  

Carlos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    我将向您介绍以下 E2E 帖子:

    这应该具有一些与 EVM 一起编写的固件。 我没有做很多编码、我也不是完全熟悉这个示例代码。 但是、我希望它能帮助您获得良好的开端。

    请注意、该链接与 ADS130E08EVM 相关、并注意 ADS131E08EVM。 这是为 EVM 打包软件时发生的错误。

    吴约瑟