This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:用于 DAC8771的 Linux 驱动程序

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856402/dac8771-linux-driver-for-dac8771

器件型号:DAC8771

我们将使用 DAC8771。 但由于计划原因、我们没有太多的时间进行开发。

是否有基于 Linux 的示例驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我们提供了一些 Linux 驱动程序支持、但主要适用于 Linux 环境较为普遍的音频 DAC 器件。 在 PLC 领域、我想 DAC8771大部分时间都能找到它的家、但我没有看到 Linux 平台的重要部署-因为我们在这里的支持有限、而且我们没有 DAC8771的现有驱动程序。

    有一个集中的团队可以帮助我们寻找这些资源、但我需要与他们核实开发和部署此类驱动程序的时间安排。 我相信我也会通过您当地的 FAE 为您提供支持、但当我获得有关该主题的任何信息时、我会同时更新 FAE 和此主题。

    您何时需要该驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已在 MCU 和 ADC/DAC EVM 之间设置了接口。

    固件工程师首先构建 ADC、因为 TI 网站上提供了固件示例代码。

    是否可以在1周内获取8771固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    遗憾的是、我的团队缺乏大量的 Linux 经验、因为我们主要是一个模拟团队、因此必须依靠其他组织来获取任何 Linux 固件或驱动程序。 我被告知,他们的周期时间通常是6-8周,但我尚未收到一份关于现实情况的答复。

    不过、1周的时间将是一个相当大的伸展动作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    此请求由您当地的 FAE /销售团队在 E2E 之外提供支持。 如果尚未更新、他们应该向您提供更新。