This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:高精度实验室视频5.1:SAR ADC 的 RC 电荷桶滤波器不用作抗混叠滤波器

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859068/ads8860-question-on-precision-lab-video-5-1-rc-charge-bucket-filter-for-sar-adc-does-not-act-as-anti-alias-filter

器件型号:ADS8860

你(们)好。  

有关 SAR ADC 的 TI 高精度实验室视频。 在第5.1节 PPT 幻灯片的第7页中、它提到"如前所述、RC 电荷桶不充当抗混叠滤波器、但它确实有助于降低噪声"、如下面的快照所示、突出显示了最后一句话。

我知道、该 RC 电荷桶滤波器旨在为 Csh 快速充电、并使放大器保持稳定、此外、它还具有截止频率。 通常远高于频率。 抗混叠滤波器(AAF)所需的滤波器。  

但是,如果我们需要 AAF,我们应该怎么做? 在信号链的某个位置插入附加的真实 AAF?   希望一些 TI 专家能提供建议。 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在本材料上提出问题。  是的、我们通常建议将抗混叠滤波器放置在通过 RC 电荷桶滤波器驱动 ADC 的运算放大器之前。  有时、它可以被包含为一个驱动 ADC 的有源滤波器、但是有源滤波器的稳定时间并不总是用来将 ADC 输入稳定在1/2LSB 以实现更快的采样率。  "交流规格"视频、尤其是视频4.4 TI 高精度实验室–ADC:混叠和抗混叠滤波器中介绍了这些主题

    https://training.ti.com/node/1139105?context=1139747-1128375-1139105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、感谢您的回答。

    我学习了4.4、我认为有源滤波器可以将信号衰减到奈奎斯特限制之外以防止混叠、这是正确  的、但它的稳定时间可能是一个问题。  

    那么、我是否可以询问设计或确认 有源 AAF 稳定时间以满足 ADC 输入驱动要求的方法? 也许这就是我想放大器的主题。。

    您能帮您推荐一些 TI 技术手册吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您也联系放大器团队、通过新的主题了解他们最近是否有任何关于使用有源滤波器驱动 SAR ADC 的信息。  我不知道任何专用内容、我建议您使用 TIPL 中的技术来模拟有源滤波器的趋稳、看看您是否可以实现所需的趋稳。  我不确定您是否能轻松找到数学答案、仿真可能是您的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Collins。

    我是否可以询问在 TINA 中哪里可以找到电压控制电阻器符号? 视频5.4中使用该组件进行 RC 值细化、但我在 TINA 中找不到该组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是一个定制组件。  您可以在随附的 TINA 文件中找到它。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/4_2D00_ADS8860_5F00_OPA320-_2D00_-1st-_2D00_-iteration.TSC

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/4_2D00_ADS8860_5F00_OPA320-_2D00_-good-filter.TSC