This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:采样率和 FPGA 接口

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855879/ads54j69-sampling-rate-and-interface-with-fpga

器件型号:ADS54J69
Thread 中讨论的其他器件:DXP

   我不熟悉 ADC 设计和 JESD204B 接口、并使用"Xilinx Ultrascale+ FPGA"从 GTH 组端连接 ADC。 以下是我不清楚的几点,并要求澄清。

1、根据 ADS54J69数据表、"第11页"中的"JESD204B 接口:DXP、DxM"、典型值为"VOD=700mVpp 且 VoC=450mV"。 根据 Xilinx "页码"上的"DS 925" 79"、表示"GTH 收发器直流规格"、       "DVpin =150 - 1250mV & Vcmin=2/3 Vmgtavt"即800mV (Vmgtavt"=1.2V)。 如果将"DXP & DxM"引脚连接到 Xilinx "GTH 收发器 Rx 输入"引脚、此接口是否正常工作?

根据 ADS54J69数据表、"在第13页、图2"似乎每个时钟一个采样。 从这个角度来看、为了获得500MSPS 采样、时钟应该是500MHz。 但在"7.8时序特性"中、提到了"器件时钟频率= 1GSPS、输出采样率= 500MSPS"。 请更正我遗漏的位置。

根据 ADS54J69数据表、"第13页、图2"对于每个采样数据位、"DA0p 和 DA0m"的数据位为 D11至 D20、"DA1p 和 DA1m"的数据位为 D1至 D10。 因此、每个样本总共20位。 但 ADC 适用于16位分辨率。 请澄清。

4.可以将 SYSREF、CLKIN 和 DXP/DxM 连接到 Xilinx FPGA 的同一 GTH 组、或者应注意任何事项。 (注意:控制接口连接到 Xilinx FPGA 的 HD 组)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alok、

    1.我认为这是可行的,但并不是100%肯定的。 我们仅使用 GTX 收发器测试了此部件。 有关此问题的更多信息、请与 Xilinx 联系。  

    2、输出被2倍抽取、因此数据速率将始终为 ADC 采样速率的1/2。 提到的1GHz 时钟是采样时钟、数据速率为500MHz。  

    3. 此图的标签不正确。 它应该是 D20-D11和 D10-D1。 这显示了从器件发出的两个八位位组的8b/10b 转换。 每个字节为10位、MSB 字节首先发出。

    4. CLKIN (参考时钟)应该与数据的存储区相同。 该时钟通常具有专用引脚(MGTREFCLK P/N)。 用于 SYSREF 的引脚不必转至与数据和 CLK 相同的组。

    此致、

    Jim