This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04伪差动输入

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859209/ads131m04-ads131m04-pseudo-differential-inputs

器件型号:ADS131M04

尊敬的 TI 支持:

 我们在设计中考虑使用 ADS131M04。
您能回答以下问题吗

Q1)该器件是否支持伪差分输入?
       INxP ->以中间轨为中心的单端模拟输入。  
       INxN ->中间轨

Q2)您能就 WQFN 封装的可用性提出建议吗?  

谢谢!

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、



    ADS131M04具有差分输入、还支持伪差分输入。 模拟输入可以是 AGD-1.3V 至 AVDD 范围内的任何电压。 如果要将 AINN 设置为1.5V、则可以在0.3V 至2.7V 的电压范围内运行 AINP

    此外、您还可以使用 AGND 作为 AINN、并将伪差分信号作为参考、使 AINP 在-1.2V 至+1.2V 范围内运行。 ADS131M04的负电荷泵允许模拟输入比接地低1.3V。

    至于 WQFN 封装、我知道它已经规划好了、但我们首先要做的是其他事情。 我可以让其他人回答有关 WQFN 封装时间表的问题。 他将在这里发帖或离线联系您。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的快速响应。 非常感谢。  

    期待了解有关 WQFN 大事表的更多信息。  

    谢谢、

    AJ

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    如果可以、我将使用您在 myTI 帐户中提供的有关 QFN 封装时间轴的电子邮件地址与您脱机联系。

    此致、