This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1220, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857671/ads1220evm-ads1220evm

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1220

如何降低噪声?

我通过 EVM 模块测量称重传感器信号。 但在2KSPS、增益128和内部基准电压下、信号噪声约为118Hz ...

请告诉我频率为118Hz 的来源。

请细心一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    欢迎来到 E2E 论坛!  您很可能会拾取可能混叠回 ADC 通带的电源线路周期噪声。  称重传感器上的布线将用作天线、然后 PGA 将放大该噪声。  为了最大程度地减少负载单元的布线问题、应使用正确端接的屏蔽电缆。

    该 EVM 具有许多可能的配置、并且输入电阻器上组装了0欧姆电阻器。  为了进行比例式测量、J1处的负载单元连接器设计为使用 AIN0/REFP1输入作为激励和(+)基准输入、而 AIN3/REFN1用作(-)基准输入。  在 JP1和 JP2上安装跳线、然后使用 AVDD/AGND 作为基准输入和电桥激励源。  设置配置以使用 Ref1基准也有助于降低噪声和漂移误差。  电桥输入将连接到 AIN1和 AIN2。  我建议通过将 R5和 R6更改为1k 电阻器并添加100nF 电容容值 C4来创建模拟输入滤波器。  我还建议在 R7和 C7上执行类似的操作、以便在基准输入上添加一些滤波。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您的导游。

    我在 JP1和 JP2上安装了跳线、因此我使用 AVDD/AVSS 作为基准输入(使用 AIN0-AIN3的外部输入)。 此外、我更改了电容器、电阻器的值、如下所示。

    R5、R5、R7、R5 = 1k Ω

    C1、C3、C5、C7 = 10nF

    C4、C32 = 100nF

    然而、信号噪声约为118Hz。

    你有解决方案吗?

    请细心一些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    遗憾的是,对于118Hz 噪声源,没有更简单的答案。  您需要进行一些调查。 和故障排除。   

    • 您能向我发送一些 ADCPro 的屏幕截图来显示噪音吗?  
    • 通过添加输入滤波器、噪声是否降低?
    • 您是否尝试过其他设置(如20sps 正常模式以查看此噪声是否降低)?  
    • 您是否曾尝试过使用我在上一篇文章中建议的比例式测量的外部基准?   
    • 您是否曾尝试使用示波器观察模拟输入以查看电缆上是否有噪声?
    • 您是否尝试过外部模拟电源电压以确保计算机的 USB 电源没有噪声?
    • 如果您在端子块处短接输入、您仍然会看到118Hz 噪声?
    • 您能否向我发送有关如何将称重传感器连接到 EVM 的图片?

    最后、您需要了解噪声来自何处、以了解如何充分处理噪声。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢大家。

    我检查如下。

    1) 1)通过添加输入滤波器、噪声的振幅较低、但仍然存在大约118Hz 的噪声。

    2) 2)在较低的数据速率(如20sps)下、噪声不同于之前的噪声。

    3) 3)使用外部基准进行比率测量时、存在相同的噪声。

    4) 4)我已拔下笔记本电脑的电源代码、然后118Hz 的噪声消失了。

      因此 、有必要针对 EVM 板上的电源噪声采取措施。

    5) 5)如果我尝试通过 J7连接器提供外部模拟电源电压、则 EVM 板不工作、ADCPro 无法连接 EVM 板。

    6) 6) 我想知道同步50/60Hz 抑制功能是否起作用。 同时打开和关闭50/60Hz 抑制功能之间没有差异。

    我附加了 ADCPro 的图像。

    感谢 您的评论。

    请细心一些

     e2e.ti.com/.../ADS1220EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    它确实是电源线周期噪声。  请注意、ADS1220 50/60Hz 抑制仅在20sps 的正常或占空比模式下工作。

    对于测试4、我不完全清楚您做了什么。  您是否在笔记本电脑上运行系统?  您是否拔下充电电源线、然后从电池运行、然后噪音消失了?  是这样吗?  如果您使用台式计算机而不是笔记本电脑、您可能会看到很大的改进、因为台式机系统上的电源通常比笔记本电脑电源干净得多。

    对于测试5、当在 J7上为电路板施加5V 外部电源时、您还应断开/移除跳线 JP7、以便外部电源不会干扰 USB 提供的电压。  请参阅 ADS1220EVM 用户指南中的原理图。  5V 和3.3V 电源指示灯都应亮起。

    模拟输入滤波器(1k 和100nF)不会滤除电源线路周期噪声。  您将需要更积极的滤波。  您的电流滤波器截止频率约为800Hz。  那么、现在您将查看折衷方案。  关键因素仍然是噪声如何实际进入系统。  这决定了您在结束时需要执行的操作

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    对于测试4、我使用了笔记本电脑。 我拔下充电电源线、然后从 电池中运行、然后噪音消失。

    对于测试5、我在 ADS1220EVM 用户指南中看到了原理图、 并遵循 了该指南。 5V 和3.3V 电源指示灯也亮起。

    但是、笔记本电脑无法识别 EVM 板。 (USB 设备、虚拟 COM 端口)

    我尝试通过按下复位按钮来识别 USB 器件。

    我尝试了模拟输入滤波器的多个值 (fc = 39Hz ~795Hz)、但仍然存在电源噪声。  

    因此、我尝试了另一个板(OLIMEX 板、BB-ADS1220)。 我添加 了无源模拟滤波器和稳压5V。 我通过 Arduino 板收集了数据。 结果不会太差、没有功率噪声。

    总之、感谢您的支持。

    请细心一些。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    噪声似乎与 USB 电源和 ADS1220EVM 相关的电源相关。  在 J7上施加外部电源电压应该能够为 EVM 正确供电、而按下 EVM 上的 RESET 按钮应该已经重新枚举了器件。  因此、我不确定可能会发生什么情况。

    另一种尝试方法是将仅模拟电压连接到 ADS1220、而不是为整个电路板供电。  为此、您可以移除 JP3上的 AVDD 跳线、并将+5V 连接到 JP3跳线的左侧、以及-连接到接地测试点 TP1。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您的导游。

    我跟随您的导游、在变化小的情况下获得了良好的结果。

    但有时、仍然存在大约118Hz 的噪声。

    我认为噪声可能是由于 DGND 和 AGND 的直接连接造成的。


    再次感谢您的友好帮助。

    请细心一些