This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM:如何配置 AFE4410EVM 以使 Rx_sup 电流与数据表保持一致

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4410EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859056/afe4410evm-how-to-config-afe4410evm-to-get-consistent-the-rx_sup-current-with-datasheet

器件型号:AFE4410EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4410

您好!

我正在使用 AFE4410EVM 和 AFE4410 GUI 进行 RX_SUP 电流消耗测量。 但是、RX_sup 电流大约为120uA @16hz 采样率。 请告诉我如何配置 EVM 以获得与其数据表一致的测试结果吗?

我想知道如何设置 AFE4410的寄存器以进入深度睡眠模式、因为我的采样率范围仅为16hz -100Hz。

BTW、您也可以通过电子邮件或呼叫回复我。 请通过信息链接查找我的联系信息。

此致、

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao 您好、

    由于对话已脱机、我将关闭该帖子。 如果该帖子与其他用户相关、将在稍后更新该帖子。