This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:直流导联脱落检测问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858064/ads1299-dc-lead-off-detection-questions

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 专家:

我们在参考电压中配置了一个带有8个 TI 芯片的64通道系统。  我们使用64 P 输入、使用 SRB1连接到所有芯片的单个基准电极、仅在一个芯片上启用 PD_BIAS 的偏置电极以及在所有通道上启用 BIAS_SENSP/BIAS_SENSN。

我们已将直流导联脱落检测配置为24nA、将比较器阈值设置为70%/30%、并已为所有通道启用 LOFF_SENSP。  我们将记录每个通道的状态位、以了解导联脱落状态。

1) 1)即使我们看到移除电极时的预期行为、比较器也不能始终指示导联脱落事件(请参阅下图)。  这是预期的吗?

2)由于多路复用器从导联脱落电流源断开 SRB1、 我们是否可以将 SRB1物理连接到其中一个 N 输入、以便从该通道访问电流阱、并在该通道上使用比较器来同时获取参考电极的导联脱落状态以及所有其他电极?

3) 3)偏置电流是否应该尝试校正以及由导联脱落电流源引入的直流偏移?  如果我们禁用 BIAS_SENSP/BIAS_SENSN、是否会有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    可能会发生一些可能影响偏置放大器和导联脱落检测的事情:

    1. 偏置放大器输出可能会饱和。 每个 BIAS_SENSx 位在 BIASINV 求和结处并联另一个220k 电阻器。 这可以有效地降低放大器反馈网络的 Rg 电阻、从而增加放大器闭环增益。 启用所有 BIAS_SENSP 引脚可能会使偏置放大器饱和。 我建议从策略性放置的几个电极开始、以覆盖整个测量区域。 这应该是在人体上导出共模信号所需的全部。
    2. 在人体上建立共模时、偏置放大器还负责从导联脱落电流源灌入/拉出任何不平衡的电流。 如果启用了所有 LOFF_SENSP 位并且没有启用 LOFF_SENSN 位(正确地说、正如您使用 SRB1时那样)、则所有电流(16x I_LOFF)必须通过偏置放大器返回。 这也可能使放大器饱和、具体取决于电流幅度和路径中的任何阻抗。 如果直流共模波动、可能会产生不可靠的 LOFF 比较器结果。 我认为将 SRB1输入与 INxN 引脚连接以访问负 LOFF 电流源和比较器时没有遇到问题。

    请记住、偏置放大器 能校正直流失调电压。 相反、它为所有电极输入建立直流共模电压。 它还感应和消除一些交流共模噪声。 直流失调电压仍可能由每个输入端的输入阻抗和电流差异引起。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的快速回复!  有道理。

    您知道偏置感应的交流共模噪声频率是多少、并试图消除这些噪声吗?  它是否会尝试消除低频噪声或更高频率50/60Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    RLD 环路将尝试校正系统闭环带宽内的任何频率。 这种方法的有效性取决于增益、增益随频率而变化。 在直流条件下、增益完全由器件内部的 RF 和220k 电阻器的相加结来设置。 随着频率的增加、增益将继续下降。

    查看 有关此主题的常见问题解答帖子以及 ADS129x BIOFAQ 页面上的其他有用主题。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/772010

    此致、