This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8741H:提供示例代码

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858939/dac8741h-sample-code-available

器件型号:DAC8741H

大家好、

我们是否提供 DAC8741示例代码? 客户希望加快开发速度、谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    产品文件夹的"工具和软件"选项卡包含一个 C 头文件、可用于帮助在几乎任何平台上加快软件开发。 基本而言、想法是将此接头与 MCU 的 SPI 外设结合使用。 DAC 接口对标准 SPI 非常友好、因此这应该很简单。

    如果请求实际上是针对整个 HART 堆栈、我们不会出于责任原因提供此请求。 但是、我们可以将您/您的客户连接到我们用于开发 HART 堆栈的第三方、这将很乐意为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是链接: http://www.ti.com/product/DAC8741H/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Duke!