This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:仅使用 I2C 接口?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858959/amc7836-working-with-i2c-interfaces-only

器件型号:AMC7836

尊敬的团队:

我的客户喜欢 AMC7836、但他们的 MCU 上没有任何可用的 GPIO。

是否可以仅将器件与 I2C 接口(不使用 AMC7836 GPIO)配合使用?

它们能否仅使用 I2C 实现完整功能?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    AMC7836完全不支持 I2C、您是指 SPI?

    如果是、则使用 SPI 接口来完全控制器件。  ALARMIN、ALARMOUT、ADCTRIG 和 DAV 信号都具有 SPI 接口连接。  使用 ADCTRIG 和 DAV 引脚可以让您的微控制器与 AMC 实现更好的同步、但这不是必需的。

    谢谢、

    Paul