This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:极低电压(微伏)测量

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859085/ads1294-measurement-of-very-low-voltages-microvolts

器件型号:ADS1294
主题中讨论的其他器件:ADS1299-4

您好!

我使用 ADC1294从氯化钠溶液中拾取信号。 对于大于10毫伏的信号、这种方法毫无问题地工作。
我想测量微伏范围内的信号、并使用一个低噪声信号发生器来生成振幅高达130µV μ V 的20Hz 信号。 您建议使用哪些设置? 我目前已将增益系数设置为12、数据速率设置为250SPS。 您认为前置放大器是必要的吗?  测量在屏蔽室中进行。
AVDD = 3.3V、DVDD = 1.8V

提前非常感谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们通常建议客户不要使用前置放大器、因为输入参考噪声会增加和降低 SNR -但这取决于每个系统以及对该系统重要的内容。  

    我没有您的基准电压、但我假设您使用的是2.4V 的内部基准。

    LSB =(2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)=(2 x 2.4V)/ 12 /(2^24-1)= 23.8nV

    若要查看您可以利用的 FSR 量以及高达130uV 的振幅、请执行以下操作:

    130uV / 23.8nV = 5462

    FSR 代码范围为2^24 = 16777216、因此130uV 仅使用3%的 FSR。 (5462/16777216)*100)

    另一种选择是使用 PGA 设置为24的 ADS1299-4 -这将减小 LSB 大小并增加使用的 FSR。  

    在任一器件上使用较小的外部基准电压也会减小 LSB 尺寸并增加所使用的 FSR。