This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2558:将 TLC2558替换为 TLV2548 II

Guru**** 2507455 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2558, TLV2548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858670/tlc2558-replace-tlc2558-to-tlv2548-ii

器件型号:TLC2558
主题中讨论的其他器件: TLV2548

您好!

 

由于交付问题、我的客户考虑在其当前生产中将 TLC2558替换为 TLV2548、并查看两者之间的差值。

TLC2558数据表指定了以下五种建议的红色工作条件、但 TLV2548数据表中未指定这些工作条件。

TLV2548的这五个条件是什么?

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    您需要比较时序图。  TLV2548数据表中没有 tt (CLK)的直接等效值。  对于第二行、参数将与 t (CSL-FSH)相同。  TH (SCLK-CS)与 TD (SCLK-CSH)相同。  最后两个参数具有相同的图名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

     

    感谢您的回答。

    但是、我在 TLV2548数据表中找不到最后一个、TD (EOCH-DOZ)。

    TLV2548的电压是多少?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我看到表格中没有列出 TD (EOCH-doz)、它应该与 TLC2558的值相同。