This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142:RCR 滤波器

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4142EVM, ADS4142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859062/ads4142-rcr-filter

器件型号:ADS4142

大家好、

我们的客户对应用于 ADS4142EVM 的外部 RCR 滤波器有少许澄清。 我知道、这是为了最大限度地减少低频运行时的输入采样毛刺。 但是 、ADS4142EVM 的 RCR 滤波电阻值(25Ω Ω) 与 ADS4142数据表中给出的典型驱动电路(50Ω Ω)之间存在轻微差异

您能给我们提供有关电阻器滤波器值是如何设置的见解吗? 非常感谢。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    R-C-R 网络用作低通滤波器。 不确定这两个值为何不同。 选择的值应基于所使用的最大输入模拟频率。 您将在高频应用模式的数据表中注意到、这些器件已被删除。

    此致、

    Jim