This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:用于控制 Data Converter Pro 软件的 API

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859036/dataconverterpro-sw-api-to-control-data-converter-pro-software

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

我们需要结合 TSW14J56EVM/TSW14J57EVM 和数据转换器专业版软件评估 TI GSPS ADC 的 ADC 性能。

我们的测试需要分析各种输入信号、因此我们需要对 Data Converter Pro 软件进行一些自动化。 如果可以触发软件来启动新的数据采集并将采集的数据导出到文件中、则这就足够了。 ADC 的所有设置保持不变、可通过 GUI 手动进行。 我们只需要一种以自动化方式控制这种情况的方法、例如向 TCP/UDP 端口发送字节或使用 API。 它甚至可能是发送到 TSW14J56EVM 板的硬件触发器、这是最可取的做法、这意味着每当发生触发信号时都会生成新的记录文件(当然、 我将确保两个事件之间有足够的时间、因为通过 USB3.0读取数据并将其写入磁盘将花费相当长的时间)

使用软件是否有任何方法来实现此目的?

BTW:在输出方向上使用此功能(验证 DAC 数据文件)并以自动化方式更新 DAC 数据、可能也是我们在不久的将来使用的一项有用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以查看 HSDC PRO 软件中的自动化 API 和文档:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    -Kang