您好!
我正在使用 ADS1256。
固件采用 Python、该 Python 来自 GitHub。 使用 PibyADC - PYTHON 模块将基于 SPI 总线的模数转换器与 Raspberry Pi 相连。
在固件中、使用 Read_Continuous 方法读取模拟信号。
设置如下:
数据速率= 2Ksps
PGA = 1
输入缓冲器关闭。
时钟频率= 7.86Mhz。
我将 ADC 通道0用于模拟输入。
模拟输入为正弦波、频率为1Hz、10Hz、100Hz、1kHz。
对于1和10Hz, 我将获得正确的输出频率1和10Hz。
问题是在100Hz 之后无法获得输出。
请帮助我解决上述问题。
谢谢、
Rashmi