This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:lm98620数据输出格式

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620, DS90CR218A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857463/lm98620-lm98620-data-output-format

器件型号:LM98620
主题中讨论的其他器件: DS90CR218A

您好!

   在我的设计中、使用 LM98620 + DS90CR218A 从 ADC 获取并行 RGB 数据。

   原理图与 LM98620数据表提供的参考设计相同(页码:59)[ds90cr218a 中的 R0-R9、G0-G9、B0-B9 --输出引脚与参考电路相同)

   对于 ADC 输出会话测试、我现在使用生成 ADC 上可用的固定测试模式

请给出建议

(1)要通过第59页的寄存器选择什么"位格式"电路?

(2)要通过第59页电路的寄存器选择什么"接口配置"?

(3)是否有其他建议??


bcz RGB 数据值正在获取(波形)偏移???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    感谢您发帖。 我已将其转发给负责支持此产品的工程师。 请在2010年11月19日之前作出答复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    接口配置为6线对、因为您有两个解串器(DS90CR218A)。

    使用位格式1、如果由于数据处理而需要不同的位格式、则可以更改它。

    偏移 不会影响测试图形。

    此致、

    Costin