This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:LM98620工作温度

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854582/lm98620-lm98620-operation-temp

器件型号:LM98620

您好!

ADC 在运行时会发热

身体表面的最大热量与时间之间的关系

建议使用散热器以确保安全运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在11/11/19之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    在工作模式下、功耗 取决于时钟频率、通道数和电压输入。 最坏的功率耗散为1.1W。

    在这种情况下、结温将增加35°C。 在正常运行期间、由于有源/ 断电切换、平均功耗将更低。

    只要 Tj 不超过数据表绝对最大值、就不需要散热器

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

           感谢您的支持