This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278EVM-PDK

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858243/ads1278evm-pdk-ads1278evm-pdk

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADCPro

大家好、我有一个 ads1278-EVM 套件。 在采用器上运行、输出电压为6V、能够产生高达2安培的电流。 我已经安装了所有软件、能够在 ADC Pro 中加载 ADS1278。  

我提供了一个5Vpp 的输入、没有偏移。 现在、当我在 Vref=2.5V 的 ADCPro 多通道示波器中看到它时、它会正确显示我。

但是、当我从 GUI 更改 Vref 时、如图所示。 ADCPro 的多通道示波器中显示的电压约为+10V 至-10V。  

我无法理解它的含义? 您能解释一下它显示的内容。

此外、当 REF+等于2.5V 且 REF-为 AGND 时、我可以为 ADC 通道输入提供的最大输入是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    ADS1278EVM 上的基准电压固定为2.5V。  ADCPro 仅使用 Vref 的值来根据示例代码计算输入电压。  如果您决定使用不同的基准电压、例如2V、则会提供此选项。  对于未修改的 EVM 板、该值应始终设置为2.5V。

    通道1-4包含输入驱动器放大器。  当板载基准电压等于2.5V 时、这些通道上的满量程输入电压 为+/-2.5V 差分电压。  如果负输入接地、则正输入可以从高于接地+2.5V 摆动到低于接地-2.5V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果我想在这些通道中的任何一个上测量超过3V 的电压、该怎么办? 我的意思是通道1Positive 连接到3.3V、而通道1Negative 连接到接地。 我是否能够在提供2.5V 电压作为参考时测量3.3V 电压?

    在我可以为 ADS1278提供的最大基准电压下? 它是3V 吗? 使用此3V 折射率,我是否能够测量0至6V 的信号?

    因为您在之前的答复中提到 、如果我 将2.5V 作为 Vref、那么我可以将输入电压从-2.5V 摆动到+2.5V、而不是从0摆动到5V。

      这意味着在 ADS1278的数据表中 、FSR 以2*Vref 的形式提供、这使我假设如果我施加2.5V 的 Vref、我将能够提供0-5V 的电压作为通道输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    由于您的基准电压为2.5V、模拟电源电压为5V、因此您可以在 Vcm = 1.25V 的情况下提供0至2.5V 的正电压和负电压。 (=>VCM=Vref/2)

    "请注意、FSR 为[AINP-AINN]=+/- 2.5V"、基准电压与 F_CLOCK 有限制(请参阅数据表中的表7)

    从理论上讲、您对3V 基准和6V 电源的假设是可以的。 但是、由于绝对最大电源为6V、因此不建议这样做、因此不建议这样做。 相反、您可以使用适当的 VCM 馈送3伏信号与 ADC 输入的比率、您将实现满意的转换。  

    谢谢、此致、

    Venkatesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    当时钟频率等于或小于32.768MHz 时、基准的典型值为2.5V。

    输入通道1至4具有增益预设为1的放大器。  如果您不需要双极输入电平、则可以通过将 ANNx 连接到2.5V 并将输入信号(0->5V)连接到 ANPx 输入来轻松适应0->5V 的输入范围。   

    在此配置中、0V 输入将被解释为0V-2.5V)=-2.5V、5V 输入将被解释为5V-2.5V =+2.5V。

    此致、
    Keith