This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339EVM-PDK:在 EVM 上测量的 SNR 和 THD 性能不良

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSIEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858718/ads8339evm-pdk-bad-snr-and-thd-performance-measured-on-evm

器件型号:ADS8339EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:PSIEVM

大家好、

我的客户测试了 ADS8339EVM、发现 SNR 和 THD 不好(分别为80dB 和-74dB)

输入信号源是 PSIEVM。 下面是测试设置

这是 PSIEVM 的配置。

这里是它们测量的结果。

我们已检查 ADS8339EVM 上的 JP4是否已关闭、因此该 EVM 已配置为接受双极输入。

此外、我们还通过安装 JP1和 JP3在 PSIEVM 上启用了滤波器。

您对此有什么想法吗?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    您的测试设置中的所有内容看起来都正确。  我不确定 EVM 可以实现的确切 SNR 和 THD 是多少、但它应该比您进行的测量好得多。

    您能否检查电源上的电压?  所有器件加电时、它至少应为5.6V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用