This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:负模拟输入电压范围

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858333/ads7828-negative-analog-input-voltage-range

器件型号:ADS7828

大家好、

我们正在尝试针对低至-2.5V 至+2.5V 的多个模拟电压实施采样。 考虑到电气特性规定模拟输入下限介于-0.2V 和+0.2V 之间、我们不确定 ADS7828是否可以实现这一点、但我们不确定这是以 COM 还是 GND 为基准。 我们将 COM 引脚连接到-2.5V 电源线。 以下原理图是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    公共引脚不用作共模引脚、而是用作近地引脚。 您不应将-2.5伏电压输入器件。

    该器件不会提供您所需的范围、因为该器件无法测量低于接地电压的电压。 输入范围为0V 至 Vref。

    公共引脚实际上是为了帮助使用与 ADC 位于不同电路板上的传感器、这意味着 ADC 上的接地端和传感器电路板上的接地端可能不会完全处于相同的电压。  将 COM 引脚连接到传感器板接地、可提供更准确的传感器测量读数。

    您需要的似乎是全差动 ADC。

    我根据 I2C 和差分输入进行了快速参数搜索、并找到 了11种可能的器件

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与 Cynthia。

    我们真正需要的是一个8通道 ADC、它可以在大约-1V 和+1V 之间进行感应。 对于差动 ADC,冗余的“-IN”引脚最终会浪费空间,因此我们更希望在所有通道上都能使用该参考,因为这种参考设计的空间非常有限。

    是否有任何具有此类负公共基准的单端 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我现在了解应用是什么。

    几乎没有什么器件能满足您的需求、而这些器件都不是 I2C 协议。

    我建议在模拟信号到达 ADC 之前将其向上移动。

    我们有一本称为指导手册 的指导手册、可以说明这一点。 它使用 全差分放大器(FDA) 将单端输入转换为差分输入并馈入 ADC。 借助 FDA、您可以将共模电压设置为1V、并将 +/-1V 输入转换为0-2V

    此致

    Cynthia