This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1206:电感器和电容器输入滤波器至 AVdd 和 BVdd

Guru**** 2953860 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858756/ths1206-inductor-and-capacitor-input-filter-to-avdd-and-bvdd

器件型号:THS1206

您好!

您能否从用户指南中提供有关在 AVdd 和 BVdd 上调整电感器和电容器滤波器大小的更多详细信息? http://www.ti.com/lit/ug/slvu098/slvu098.pdf

BOM 需要一个15uH CTDS1608C-153。

我们需要在输入端达到纹波规格吗?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    请看一下"使用 THS1206进行设计..." 添加了文档、位于 THS1206产品文件夹的"应用手册"部分。  该文档提供了更多详细信息。