This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:关于 ADS1194

Guru**** 2504715 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1194, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858508/ads1194-about-ads1194

器件型号:ADS1194
主题中讨论的其他器件: ADS1294

我正在考虑 ADS1194。
它不使用 WCT、GCT、RLD、PACE 或 GPIO。
[电源 AVDD:+ 1.5 (V)、AVSS:–1.5 (V)、DVDD:+3.3 (V)]
[外部基准:VREFN = AVSS、VREFP-VREFN =+ 2.5 (V)]
我有以下问题。


(1)我将其识别为 ADS1294的16位版本。
尽管 ADS1194的单端输入范围的符号不同(图17、图18)
和 ADS1294的单端输入范围(图27、图28)。
(ADS1194与 ADS1294是否不同?)
数字是否正确?

(2) ADS1194的 DVDD 默认为+1.8 (V)、即使在+3.3 (V)中使用也不会有任何问题?
电气特性是否存在任何显著偏差?

(3)如果 AINN=DVDD=0 (V)、增益=1、将 VREF、输入信号 VIN、满量程范围、 输入电压范围、ADC 代码如下所示?
・VREF=VREFP-VREFN=+2.5 (V)
・VIN=AINP-AINN=AINP
・满量程范围= 5 (V)
・输入电压范围:-2.5 (V)~+2.5 (V)
・ADC 代码
(VIN:ADC 代码)
>+2.5(V): 7FFF
+2.5/32767(V):0001
0 (V):0000
-2.5/32767(V):FFFF
<-2.5/(32768/32767)(V):8000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题并关注 ADS1194。  

    ADS1294数据表中的图是正确的。 我将记下更改。  

    使用 DVDD = 3.3V 而不是1.8V 时、特性没有问题或变化。  

    当 DVDD = 0V 时、无论输入端是什么、我都不会期望器件做出任何响应。 有关其他信息、请参阅"数据格式"部分。