This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858209/ads1120-ads1120

器件型号:ADS1120

我将两线制 PT1000与 ADS1120搭配使用。 数据表显示了一个使用 PT100的示例。 我是否只需要更改 Rref 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    基准电阻器有2个用途。  一种方法是设置基准电压值、以便进行比例式测量。  第二种方法是将 RTD 测量值置于 ADS1120的正确共模内。  您还必须确保 RTD 和 Rref 上的总压降符合合规电压(恒定电流 IDAC 源可以保持恒定的 AVDD 相对电压)。  ADS1120的顺从电压为 AVDD-0.9V。  因此、您需要计算预期要测量的最高 RTD 值。  然后、您需要考虑要使用的 IDAC 电流、以便 Rref 值满足所需 PGA 设置的所需基准电压和共模要求。

    一个简单的起点是使用数据表中 PT100 3线 RTD 外壳的2*(Rref*10)值并将 IDAC 电流除以10 (500uA 至50uA)。  最初计算 Rref 的值、以便将共模设置为1.65V (3.3V AVDD 电源电压的1/2)。  在3线制情况下、2个 IDAC 用于引线消除。  但是、RTD 激励仅使用1个 IDAC。  在2线制情况下、Rref 和 RTD 激励仅使用一个 IDAC、因此 Rref 的电阻需要是3线制 RTD 情况下所用值的2倍。  因此、它将是3.3k 欧姆、而不是1.65k 欧姆。  但是、由于电流减小10倍、因此在相同的压降下、电阻应增大10倍。  因此 RREF 现在变为33k 欧姆。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。 你肯定会意识到这个问题不是我的强项,我的学习曲线很陡,你的详细答复是最有用的。 我将执行您的建议。