This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:数据采集电压电平

Guru**** 2910740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222EVM, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856005/ads4222-data-capture-voltage-level

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM、、

您好!

目前使用 TSW1400EVM 测试 ADS4222EVM。

提供具有300mVpp 正弦波和5MHZ 时钟信号正弦波1Vpp 64MHZ 的输入通道 A。

图像如下所示。

问题是如何查看输入中给定的电压电平正弦波输出。

在捕获的图像中,它是从-1到+1的方形摆幅,不是300mVpp。 请告诉我在这里遗漏的内容并进行更正。

当前使用 EVM 到 TSW1400EVM 的默认 LVDS 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranjeev、

    ADC 输出格式需要设置为偏移二进制。 您似乎已将此设置为2的 Comp.

    您似乎正在使 ADC 饱和。 请测量 ADC 输入引脚处的电压。 我想您会发现这些比300mVp-P 大得多 在 EVM 上、它接受~ 2.6V P-P 的输入、以在 ADC 输入端获得2V P-P。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的快速响应。

    按照下面更改为偏移二进制后的建议、捕获是捕获、但结果无法分析。

    当1MHz 时输入为200mV P-P 时、捕获结果显示大约80mV P-P

    (当我测量 C11上的输入时、示波器中显示100mV P-P、但未连接到它、直接从信号发生器测量输入为200mV P-P)此外 、我还看到变压器为1:1、  问题是、为什么在连接到变压器后、将从200mV P-P 降低到 100mV P-P 的一半?  已将捕获结果附在 pdf 中。

    同样、当输入为600mV P-P 时、1MHz 时 的捕捉显示为230mV P-P

    当输入为400mV P-P、5MHZ 时、捕捉显示160mV P-P

    我使用通道2进行了检查,行为是相同的。


    请帮助您完成哪些操作来纠正这种情况

    也连接单音 FFT -似乎噪声很高。

    e2e.ti.com/.../Captures_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranjeev、

    您的信号发生器可能存在问题。 输入电压为200mV 时、我得到160mV P-P 输出。 输入电压为600mV 时、我得到550mV P-P 输出。 C11不是测量的好点、因为此处的端接不正确。 您需要在连接源的情况下在 ADC 输入端进行测量。

    您是否在两个通道上都看到此问题?

    您的 FFT 应与所附 FFT 类似。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../5MHz-input-tone_2C00_-600mV-at-source-output.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢分享,我提供了与 PPT 中相同的600mV、5MHZ,并且能够看到大致相同的行为(已附)

    您能否用 X 时间和 Y 电压共享时域的相同输入。 (我附加了我的单频和时域捕获、其中我在时域中看到大约480mV PP、600mV pp。)

    e2e.ti.com/.../captures2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     以上的任何更新、等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranjeev、

    上周我在度假。 以下是您请求的数据。

    Jim

    e2e.ti.com/.../5MHz-input-tone-480mv-600mV.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    由于电缆或信号发生器不确定、我的压降很小、无论如何、我将检查这一点、从而关闭此线程。

    此外、我还想使用 ADS4222测量实际要求的脉冲信号、 如果遇到任何问题、我将在另一个线程中进行更新。