This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:如何连接 ads125h02的单端信号

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857650/ads125h02-how-should-i-connect-the-single-end-signal-for-ads125h02

器件型号:ADS125H02

大家好、TI 的 Buddy

我的客户正在将 ads125h02用于其测试系统、他们想知道、输入信号是单端信号、振幅是+/- 5V;我应该如何将信号连接到 ads125h02?

我想的是连接到 Ain0或 Ain1的正信号、连接到 Acom 的负信号;同时 HV-VDD>+5V 和 HV-VSS<-5V。

请给我建议、谢谢。

最恰当的考虑

徐 Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cickey、

    ADS125H02可支持1个差分输入通道或2个单端输入通道。  请参阅第27页 ADS125H02数据表中的第9.3.2.2.1节。  描述与您所说的一样。

    HV 电源需要一些余量。  请参阅产品说明书中有关 PGA 工作范围的第9.3.3.1节。  要获得+/-5V 的输入范围、需要 HV-AVDD =>7.5V、而 HV-AVSS =<-7.5V。  我建议下载并使用 ADS125H0x 设计计算器、并检查所需输入范围、基准和电源范围的共模范围。

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac234

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    感谢您的快速回复。

    我有一个意思、我还有另外一个问题、如果只有一个单端信号、我会将它连接到 AIN0和 AINcom、我应该如何处理 AIN1、修正它的特定电压电平?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cickey、

    ADS125H02数据表(10.1.3)中有一节讨论了未使用的输入和输出

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    感谢您的支持,我了解其用法。