This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:如何同步两个 DAC38RF80EVM 电路板?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856985/dac38rf80evm-how-to-synchronize-two-dac38rf80evm-boards

器件型号:DAC38RF80EVM

您好!

我有两 个 DAC38RF80EVM 板和两 个 TSW14J56EVM 板。 我如何设置它们以便它们能够生成相位同步信号?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上希望实现以下目标:

    案例1)使用外部 DAC 时钟、将时钟拆分为两 个 DAC38RF80EVM、并使用提供给两个 TSW14J56EVM 上 J13的外部触发信号触发波形生成。

    案例2)在一  个 DAC38RF80EVM 上使用内部 PPL 生成的 DAC 时钟、并将其提供给第二 个 DAC38RF80EVM。 然后 使用提供给 TSW14J56EVM 上的 J13的外部触发信号触发波形生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用两个 TSW14J56EVM 来设置这两个板、并为这两个板提供了硬件触发器。 当 J13看到上升沿时、似乎两个 DAC 都被触发。 实际上、我希望 DAC 仅在 J13为高电平时才有效。 是否有修改设置的方法?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    触发器在上升沿工作。 您正在申请哪些修改?

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是否可以修改为在上升沿触发、在下降沿触发关闭?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。