This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:在省电条件下、什么是 GPIO#39?s

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853700/ads7951-q1-what-are-gpio-s-statues-at-power-saving-condition

器件型号:ADS7951-Q1

大家好、

在数据表中、我们没有写入 GPIO 在节能条件下的具体情况。 在省电模式下、您能帮助检查 GPIO 的每个雕像吗?  

此致

Michael

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表 似乎没有 明确说明 GPIO 值在省电后是保持还是被复位。

    不过、从阅读数据表并做出一些假设来看、我认为程序寄存器将保存其值、这也应适用于 GPIO 值。

    不过、我需要通过硬件进行确认、这需要几天时间;需要进行所有设置。 我将向您介绍我的调查结果。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    您对此问题是否有任何更新?

    1)客户想要知道的是1)保存模式期间、GPIO 的状态是什么。 我认为它是 HiZ、因为节能模式下的电流消耗非常低。 2) 2)再次上电后、在省电之前它将保持不变?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟答复表示歉意。 我仍在硬件上测试这一点