This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:ADS79xx 的参考引脚

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7950, REF50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857986/ads7950-ref-pin-of-ads79xx

器件型号:ADS7950

您好!

我对 ADS79xx 系列的 REF 有一些疑问。
我想确认如何选择一个外部基准电压器件。

①Does REF 引脚需要一个能够驱动超过±10mA 的器件?
②Does 需要与 REF50xx 相当的温漂、精度和低噪声性能?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基准无需具有驱动10mA 的能力。 ADS7950的这个限制是为了保护 ADC、而不是为了正确运行。

    2.建议使用与 REF50类似但不需要的器件。 基准的任何性能限制都将反映在 ADC 的性能中。  基准中的任何噪声或漂移都将直接反映在输出测量中、因此 ADC 直接用于测量输入的数字等效值。  

    此致

    Cynthia