This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04IPWR 能否在#39;burst'模式下自动扫描所有通道?

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857921/can-ads112u04ipwr-automatically-scan-all-channels-in-burst-mode

主题中讨论的其他器件:ADS112U04

ADS112U04具有"突发"模式、在该模式下、它将在不对用户进行任何轮询的情况下持续从 UART 发送数据转换。  这种模式很好、但我想知道是否有一种模式、在以"突发"方式传输数据的同时、自动扫描/多路复用所有4个输入通道。  或者,我是否必须发送 TX 命令来切换 MUX?  请告诉我。

谢谢、

Mohan

P.S.  我单击了"我没有器件型号"、因为 TI 表单无法识别 p/n :ADS112U04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    遗憾的是、ADS112U04没有自动扫描功能。  您必须通过 WREG 命令手动更改多路复用器输入通道。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。  这是不幸的,如果能发挥一个本来很好的作用,这将是一个非常有用的特点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我同意拥有自动扫描功能会很有用、但这会变得比您想象的复杂得多。  您需要额外传输有关正在测量的输入通道的信息、以便确定您在扫描中的位置。  附加功能将需要额外的寄存器和处理能力。  这将增加数字功耗。  然后、在切换通道时必须考虑时序注意事项。  该列表不断地出现。  最后、有如此多的可能组合、这确实更有意义、如果由功耗较低的微控制器控制以处理决策、器件将具有更快的吞吐量。  这是我们考虑的问题、但它不在该部分的范围之内。

    此致、

    Bob B