This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248 INL

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857221/ads1248-ads1248-inl

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS125H02

您好!

我已连接 AVDD=5V 和 DVDD=5V。 我想知道 INL 的 LSB 值。 INL 从 ppm 转换为 LSB。

VREF = AVDD。

FSR =(2 * VREF)/增益。 =(2*5)/1 = 10

计算 LSB 值的 INL 间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    值得注意的是、5V 的基准电压超出了器件的范围。 在此计算中、我将使用2.048V 的内部基准电压。

    ppm 是百万分率、因此您可以将6ppm 视为等于 FSR 的6/1000000。 本例中的 FSR 为2*VREF。 4.096V。

    因此6ppm 等于24.576uV;6*FSR/1000000 = 24.576uV

    1 LSB = (2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)=(2 x 2.048)/1/(2^24-1)= 0.244uV

    24.576uV/0.244uV = 101位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander Smith、

    您是说 ADS12H02的 INL 电平为101LSB。

    ADC 器件中 INL 的最小电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    是的、对于具有2.048V 基准电压的 ADS1248、6ppm 的 INL 等效值为101LSB。  

    ADC 的最小 INL 将为0ppm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我们在这里很清楚、最初的讨论是从 ADS1248开始的、响应是针对 ADS1248的。  ADS125H02具有不同的 INL 规格、因此并非所有 ADC 都具有相同的规格。  您需要检查每个 ADC 的电气特性表并进行比较。

    此致、

    Bob B