This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于满量程精度

Guru**** 2522410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857977/dac7760-regarding-full-scale-accuracy

器件型号:DAC7760

您好!

根据数据表 P28中的公式(1)、即使在0-5V 范围设置的单极输出期间设置了满量程代码 FFF0h、

在计算中、它看起来不是5V。

我是否应该通过在 DAC 增益校准寄存器中设置8010h 来纠正它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、该器件的12位版本的满量程代码为0xFFF 或4095。  但2^N 值为4096、因此、假设 FS 值的公式为:

    VOUT (4095)= 5V×1V/V×(4095/4096)= 4.99878V

    我假设您在问您是否能够在5V 范围内实际实现真正的5V 输出?

    简单来说,答案是否定的

    这实际上是所有电阻梯 DAC 的架构限制。 考虑 DAC 的 R-2R 架构:

    e2e.ti.com/.../7065.R2_2D00_R.TSC

    这是4位 DAC 的布局、但对这种解释很有用。  请注意、即使所有开关都连接到参考代码(满量程)、输出也是4.6875V。   

    因此、即使通过增加开关数量、我们仍然受到限制。   

    该器件中的校准功能实际上只是一个数字校准、这意味着您的输入代码将在数学上进行更改以添加偏移和增益校准、但 DAC 的输入仍限于支持输入代码。  如果您真正需要5V 输出、那么您需要使用更大的范围(10V)、并且仅将 DAC 操作到中标度。  您还可以使用略大于5V 的外部基准。

    谢谢、

    Paul