This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2558:将 TLC2558替换为 TLV2548

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2558, TLV2548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858020/tlc2558-replace-tlc2558-to-tlv2548

器件型号:TLC2558
主题中讨论的其他器件: TLV2548

大家好、

由于交付问题、我的客户考虑将 TLC2558替换为 TLV2548、因为他们的现有应用。
我被问及以下有关配置寄存器的问题。



1)
TLV2548没有蓝色器件 位 (TLC2558的 D10和 D7)。
 是否可以 更换?
我的客户为 当前 TLC2558应用设置 D10=0和 D7=0。

2)
TLV2548具有 TLC2558不具有的 D10 (绿色部分:内部基准电压选择)。
我的客户应该为此位选择0或1?
我的客户使用5V 电源。  

3)
我的客户为 当前 TLC2558应用设置 D8=0 (红色部分)。
 对于 TLV2548、如果他使用 D (8、7)=00 (转换时钟=内部 OSC)、是否存在任何问题?
我相信他应该用 D (8、7)=01替换 TLV2548、但我想确认、以防万一。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    TLC2558 有 一个4V 内部基准、因此如果您想使用 TLV2548的内部基准、D10必须为"0"。  在 TLV2548上同时使用 D8和7、因此、如果要保持相同的转换速度、必须将其设置为"01"才能使用 SCLK 作为转换时钟。  这是假设 SCLK 不超过 TLV2548的数据表限制。