This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198校准

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857678/ads1198-calibration-of-ads1198

器件型号:ADS1198

您好!

我在我的设计中使用 ADS1198、我需要知道如何校准 ADS1198。 请分享一些有关 ADS1198校准的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibtesam、

    ADS1198不需要校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibtesam、

    感谢您的发帖。

    ADS1198不提供任何内部校准。 但是、如果您希望校准器件甚至整个信号链、则执行此操作的过程对于所有 ADC 都是相同的。 您可以从我们 的 TI 高精度实验室- ADC 培训系列中了解有关 ADC 传递函数和校准的更多信息。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-understanding-and-calibrating-offset-and-gain-adc-systems

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    感谢您的回复!

    根据 Alex Smith 的报告、ADS1198不需要校准。 您能否澄清一下我们是否真的需要进行校准?

    谢谢、此致、

    Ibtesam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibtesam、

    ADS1198本身无需校准。 根据您的系统、可能需要进行校准以满足您的精度目标。  

    当信号链包含许多无源组件(取决于容差)和/或增益级时、校准通常很有用。  

    即、对于使用10%容差电阻器进行反馈和增益的运算放大器、需要进行校准、以最大程度地减小由电阻器容差产生的增益误差。