Other Parts Discussed in Thread: ADS8695
我在 DAQ 系统中使用了 ADS8695。 测试完成后、我发现一个问题:ADC 值大于设定值。
:数据低于1 μ A
设置值 ADC 值 要计算的 ADC 值
0 0 0
4.183V 215072 4.2V
3.684V 189440 3.7V
3.284V 168960 3.3V
2.485V 128024. 2.5V
ADC 配置为: 范围= 1.25REF。
因此、根据结果、偏移值为:dV=16mV。 但我认为结果不符合数据表。 可以帮助我检查我的设计吗?
1、我检查 ADC 的基准电压是否正常;
2、该项计划的内容如下: