主题中讨论的其他器件: REF3430、 OPA320
大家好、 我们使用 SSP0将 ADS8332与 LPC1857 (NXP)连接在一起。
我们可以读取/写入 CFG 寄存器。 最后一次尝试是在将 CFG 写入0x0F37时进行的。
我们使用手动触发器(信号 CONVST、高-低-高转换、宽度1us)。 我们尊重平机会与政务司司长之间的时间安排。
我们使用标签模式、我们可以在 SPI 读取的数据序列中读取标签的值(0至7)。
但转换后的值始终为0。
在下面插入 ADS8332输入和连接方案。
为什么我们读取0处的所有通道?
非常感谢您的帮助。
Andrea