This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1210Y2:用于 Win10的 TI Downloader

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857775/msc1210y2-ti-downloader-for-win10

部件号:MSC1210Y2

您好!  

是否可以申请开发与 WIN 10兼容的 TI 下行加载程序?

请参阅注释中的其他详细信息。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    遗憾的是、由于可用资源有限、我们几乎无法为 MSC 设备提供应用程序支持。  因此、不会更新 TI Downloader 应用程序。  TI Downloader 基本上是一个 COM 终端应用程序、它可以预配置为重复操作编写的命令行。  许多"免费"应用程序也可以执行相同的操作、例如 Putty 或 Tera Term。  我在下面提供了编程应用手册:

    e2e.ti.com/.../5277.sbaa089a_5F00_Programming_5F00_the_5F00_MSC1210_5F00_by_5F00_Using_5F00_a_5F00_Terminal_5F00_Program.pdf

    尽管如此、我还是能够让 TI Downloader 在 Win10上运行、因此我不确定客户遇到的问题、除非存在与 TI Downloader 应用程序不直接相关的驱动程序安装问题。

    此致、

    Bob B