This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:需要有关在我们的工作范围内使用 ADC ADS1115的建议

Guru**** 2769335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857613/ads1115-required-a-suggestion-for-using-the-adc-ads1115-with-our-operating-range

器件型号:ADS1115

尊敬的团队

 我们在  其中一个项目中使用 ADS1115 (VSSOP-10)模数转换器(4通道、I2C 通信)。 我们的要求是3.3VDC 输入电源、我们的模拟输入范围为(0-2.5) V 我们使用 FSR +_4.096V 运行。 请就此提供您的建议和反馈。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kartik、


    您所描述的操作范围没有任何问题。 使用3.3V 电源、您可以在±4.096V FSR 下运行 ADC。 请注意、任何模拟输入都不应超出 GND 至 VDD (0V 至3.3V)。

    但是、确实会失去一些分辨率。 如果输入为0V 至2.5V 单端、则 ADC 会错过某些工作范围。 FSR 为±4.096V、输入为0V 至2.5时、您仅使用整个范围的约30%。 这仍然是完全有效的操作、许多人以这种方式使用该器件。


    吴约瑟