This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857469/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298

您好!

我想知道、可以直接将 ADS1298 TQFP 64芯片与 Raspberry PI 3搭配使用、而无需使用 ADS1298主板

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cresa、

    可以将 ADS1298与外部 MCU 连接-但我无法评论 raspeberry PI 3的选择、因为它不是 TI 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢你