This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:有关 ADS8555的两个问题

Guru**** 2947800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8860, ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857435/ads8555-two-questions-about-ads8555

器件型号:ADS8555
主题中讨论的其他器件: ADS8860、 ADS9120

大家好、

最近我研究了 ADS8555的数据表、我对该器件有两个问题、

是否可以将 ADS8555 输入作为单极运行、同时将 HVSS 保持在 AGND 并将 HVDD 保持在5V? 对于该器件、没有内部 LPF、我们可能可以在某些需要更高 BW 的应用中使用 ii。

2.如果这个应用正常、输入电压范围和 二进制代码之间的关系是什么?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    此 ADC 需要 HVDD/HVSS 上的余量、例如、HVDD 上需要≥6.5V 的5V 电压才能提供5V 输入。 如果应用需要更高的带宽、您可以将 ADS8555与高电压电源配合使用、 但是、如果输入信号太小、您将失去动态范围、并且无法实现额定性能(SNR 等)、例如、输入信号仅为0~5V、而 ADS8555的输入范围为+/-2Vref (+/-5V)或 +/-4Vref (+/-10V)(如果 Vref 为2.5V)。 另一个选项是、您可以使用多个低电压精密 ADC、例如没有内部 LPF 的 ADS8860或 ADS9120。  

    请参阅以下应用手册中的"BTC–二进制补码"部分:

      与数据转换器一起使用的编码方案

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您在此处的回复。  

    对于 Q1、我在数据表表6.3中看到我们建议 HVDD 为2*VREF (最小值)、这意味着如果我们使用 VREF=2.5V、我们可以为 HVDD 使用5V 电源。 我无法理解为什么我们需要为该器件留出余量。 请您分享更多详细信息吗?  

    对于 Q2、让我们忽略 SNR 性能并考虑 此应用的可行性。 如果我们将 HVDD 连接到5V、将 HVSS 连接到 GND、 范围设置为高电平、  当 VREF=2.5V 时、输入电压范围将为0V-5V。 根据您向我分享的应用手册、(中量程+ 0.5 LSB 至满量程)对应 于(0000至7FFF)、我们需要忽略8000 FFFF 之间的代码。 它是否就在您的身边? 感谢您在这里的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    1. HVDD 可以使用2*VREF=5V,但必须限制输入范围,以保持内部开关的电阻较小且呈线性。

    2.您对代码的理解是正确的,但是 SNR 只是一个示例,没有余量,就无法保证数据表中指定的性能。 此外、数据表中的技术规格在以下条件下进行了表征:HVDD=10V 至15V、HVSS=-15V 至-10V。

    此致、

    戴尔