This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:双极 DAC -负电压(-5V)和 AVss 下的电流消耗

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854218/amc7834-bipolar-dacs---negative-voltage--5v-and-currente-consumption-at-avss

器件型号:AMC7834

大家好、

我`m AMC7834、很高兴有他参加。

但是、我不理解如何在 AVss 侧缩放电源、在我的情况下、电压为-5V。 因此、这是需要通过双极 DAC 设置的最低电压。

那么、其中一个 DAC 可以驱动的最大电流是多少? 10mA?

电流来自哪里-直接来自 AVss 电源? 那么、这也需要提供10mA 电流? 或者电流是否来自 AVdd 等?

后面的问题-我的 PCB 上有多个此类 ADC 来驱动多个器件、但我无法找到在-5V 侧生成-5V 电压和如此高电流(例如120mA)的 LDO/DCDC 转换器。

提前感谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个问题:

    数据表中写道、双极 DAC 可以驱动最小值 +/-10mA。 这对于这4个双极 DAC 中的每一个或全部4个或每组(DAC1/2和 DAC3/4)而言意味着什么?

    Thx、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    1.如果您希望在输出为-5V 时能够灌入电流、则需要有一些电源余量。  如果您查看 AMC7834数据表中的图24、您将看到、在灌电流为15mA 时、输出会移动约300mV。  这是因为在本例中、DAC 没有余量(VSS=0V)。  如果您需要灌电流/拉电流能力、那么您的电源应该低于-5V:我建议使用-5.5V。

    2.当 DAC 在线性区域运行时、我们为灌电流和拉电流指定了±10mA 的最小值。  实际上、我们所说的是、如果您以足够的余量(至少300mV)灌电流或拉电流为10mA、则输出的漂移不应超过25mV。  这是针对每个通道的。  现在、您的问题是它可以拉/灌多少电流。  嗯、这将超过每通道10mA。  当电流负载超过10mA 时、DAC 仍会尝试保持输出电压、直到达到短路条件。  此时、输出将转换到电源轨(请参阅图22)。  我们指定它通常为45mA。  因此、最坏情况下的电流将全部为短路条件下的8个 DAC、或约为45mA×8。

    如果 DAC 拉电流、AVCC 将需要提供它。  如果是灌电流、AVSS 需要灌电流。   

    如果您发现 AVSS 的灌电流超出预期、则应查看 DAC 上的负载。  如果您愿意、可以随时分享原理图。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的详细回答!

    为了100%确保我正确理解它-一个"通道"意味 DAC 中的一个? 我仅`m 双极型 DAC、并且有4个 DAC。 因此、每个电流可最小为10mA、因此对于4x10mA、电流为40mA。

    我`m 这种原因数据表对 双极 DAC1+2和 DAC3+4进行了分组(设置、电压范围...) `m、我担心它们也共享最大值 电流。

    谢谢、此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格应视为"每通道"。  DAC 输出在最坏情况下的电流消耗是在短路情况下、其中的典型最大电流为45mA×4通道= 180mA。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、回答了!