This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D500:ADC08D500

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855902/adc08d500-adc08d500

器件型号:ADC08D500

我有一个项目、我们只会对其使用 ADC08D500的一个输入。 在这种情况下、有源通道将是直流耦合的、其共模将由使用 ADC VCMO 输出的差分放大器生成。  我可以将第二个未使用的输入设为悬空、还是应该提供一些外部直流共模电平?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    对于未使用的模拟输入、请在每个输入桥臂上放置一个电阻分压器、以提供1.2V 共模电压。 然后交流电通过0.1uF 电容器将中心点接地。

    请参阅随附的。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答!

    N.