大家好、我正在尝试使用 NXP iMX RT1064 MCU 从 ATE4490读取一些寄存器。 请参阅随附的波形、您可以在其中看到蓝色的时钟和黄色的 MOSI 信号。 我最初将这4个字节发送到 CONTROL0:uint8_t CONTROL0ReadBuffer[4]={0x00、0x00、0x00、0x0F};在我发送其他4个字节读取 LED2VAL 之后:buffer[4]={0x2A、0x00、0x00、0x00};
请您仔细检查我缺少配置的内容。 可能 SPI 波特率大约为100KHz;我还验证了复位引脚(引脚20)和断电 PI (引脚29)被上拉为高电平。