This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8803EVM:输出验证

Guru**** 2927900 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8803EVM, OPA227, REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855727/dac8803evm-output-verification

器件型号:DAC8803EVM
主题中讨论的其他器件: OPA227REF102

我目前正在使用 DAC8803EVM、并且设法获得一个随我的输入而变化的输出、无论我对这是否正确有疑问的人。 为了进行比较、任何人都可以发送 DAC8803EVM (无需额外滤波)输出图像、其中输入字全为0、全为1、交替为1和0`s。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    您能否共享用于 EVM 的配置(即跳线位置和电源值)?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。 我使用的是+-12V 和+-5V。 对于跳线、我的开关设置为双极输出、关于基准:W5、W6、W7、W8都短接至正基准。 W10将 REF102连接到 opa227。

    我参考本文档第7页:

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    使用具有双极输出配置的+10V 基准、您应该具有大约-10V 至10V 的输出范围。

    这意味着您的输出函数应该为:

    VOUT (D)=((D/0x2000)-1)×10V

    对于所有0 (0x0000)、您将具有 Vout (0x0000)=((0x0000/0x2000)-1)×10V =-10V

    对于所有1;s (0x3FFF)、Vout (0x3FFF)=((0x3FFF/0x2000)-1)×10V = 9.998V

    对于3/4量程或0x2FFF、您将获得 Vout (0x2FFF)=((0x2FFF/0x2000)-1)×10V = 4.998V

    您测量的是什么?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的深入见解。 除了原始数字之外、我希望能够获得与 DAC 输出示波器屏幕截图类似的内容。 我已经在 FPGA 上编写了 SPI 代码、并希望对其进行验证。 我问的是、因为我不确定包括 DAC 本身在内的滤波电平是多少。 谢谢

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我怀疑我将能够在一段时间内获得这方面的示波器照片。  您有具体问题吗? 您是否看到过大的噪声?  器件或输出级内置没有噪声滤波功能。  您是否看到了数字串扰?   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉不能早点回来。 `m、我目前看到输出电压在0和10V 之间变化、这与预期的情况相同。 我设法找到了我的问题。 感谢您的帮助!

    此致、

    Luke