This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:RLD 导联脱落指示

Guru**** 2830785 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857132/ads1298-rld-lead-off-indication

器件型号:ADS1298

您好!

我们正在 ECG 项目中使用 ADS1298芯片。 从数据表中可以看出、这为10导联(物理) ECG 系统中的9个导联提供了导联脱落检测。 由于明显的原因、RLD (N)导联移除无法使用 ADS1298进行检测。 请问您是否已经为 RLD 导联脱落检测找到了任何解决方案? 我看到市场上有一些具有此功能的产品。

谢谢

Shanoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanoj、您好!

    感谢您的发帖。

    ADS129x 强制给定通道的 INxP 和 INxN 上的电流朝相反方向。 如果 RLD 电极断开连接、这些导联脱落电流源可能会使身体偏置在中间电源附近、并且 RLD 导联脱落不会被注意到。

    一种可能的解决方案是在所有电极输入上以相同的方向使用导联脱落电流。 这将需要外部上拉或下拉电阻器。 如果所有电极以相同的电流方向监测导联脱落、RLD 导联脱落事件将导致同时上拉/下拉所有输入。

    此致、