This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:PPG/ECG 读数的最佳设置。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857370/afe4900evm-optimal-setting-for-ppg-ecg-readings

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4900

大家好、  

我和我们的公司已获得 AFE4900EVM 套件的访问权限。 用户手册应非常适合查看采集的 PPG 和 ECG 信号。

请参阅用户指南中的以下图像:

您能不能建议如何调整 TX 和 RX 选项卡中的 LED 设置以获得如此干净的信号?  

谢谢、

-vj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VJ、

    欢迎来到 TI e2e 论坛。

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com、我的团队应该能够为您提供问题支持?