This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:当增益 REFDIV-EN = 0时、DAC 输出始终为0

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857066/dac60508-dac-output-always-0-at-gain-refdiv-en-0

器件型号:DAC60508

您好!  

我想使用一个大于2.5V 的 DAC 输出内部 VREF、因此我禁用了基准分压器、并启用了增益来实现这一目的(增益 REFDIV-EN = 0、 BUFFx-GAIN = 1)。 我只有 VDD = 3.3V、因为这是我需要的最大值。 我希望值小于3.3V 应该是允许的、如果 ISET 值超过此值、可能会钳制在3.3V;但当我尝试各种低于3.3V 的值时、DAC 输出始终为0V。

在设置方面、如果 REFDIV-EN = 0、DAC 上的任何设置都不会输出:

- REFDIV-EN = 1、 BUFFx-GAIN = 1、DAC 输出按预期设置。

- REFDIV-EN = 1、 BUFFx-GAIN = 0、DAC 输出按预期设置。

- REFDIV-EN = 0、 BUFFx-GAIN = 1、DAC 输出始终为0V。

- REFDIV-EN = 0、 BUFFx-GAIN = 0、DAC 输出 始终为0V。

有什么可以使 REFDIV-EN = 0正常工作的东西? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这将是艰难的。  基准警报已到位、以确保电源和基准电压之间有足够的余量。  这不是由于基准电压的限制、但电阻梯中的开关实际上需要余量。  因此、该警报状态很重要。

    因此、使用内部基准将无法实现所需的配置。   

    一种可能的替代方案是使用外部基准、例如2.048V、缓冲增益为2x、从而实现4.096V 的理想输出、但它将钳制在~3.3V。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、我们错过了有关发展空间的详细信息。 我们将解决这个问题。