This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:TSKEW 信息

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857044/ads1298-tskew-information

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1293

大家好、

我们的客户正在寻找 ADS1298CZXG 的 TSKEW (通道间采样时间偏差)值。
 ADS1293数据表中提供了该值(TSKEW)、因此我们的客户希望 ADS1298CZXG 具有该值。

您可以为此器件共享此值吗?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对于所有 ADS129x 器件、通道间的偏差规格可以忽略不计。 主时钟输入被分频以控制 ADC 输入上的调制器采样率。 所有通道将在内部与同一调制器时钟同步。

    此致、